This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7254:当 DVDD 引脚断开时、会发生什么情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808183/ads7254-when-dvdd-pin-is-open-what-happens

器件型号:ADS7254

各位专家:

我们的系统使用 ADS7254IRTER。 由于某些原因、我们注意到、DVDD 引脚可能不会由3.3V 电压供电、而 AVDD 由5V 电压供电、REFIO 由2.5V 电压供电。 在这种情况下、  

1) 1) ADS7254是否有运行和输出的机会?

2) 2)是否有任何路径将电流从 AVDD 焊盘流向 DVDD 焊盘?

3) 3)在这种情况下继续使用 ADS7254时、您认为会发生什么类型的事件? 是否会发生永久性损坏?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    在绝对最大额定值表中、我没有看到 AVDD 和 DVDD 之间存在限制。 这意味着可以应用 AVDD 而不应用 DVDD、而不会对 器件造成损坏。 确保 AVDD 电压保持在指定的电压范围内、并且 REFGND 和 GND 之间的差值小于0.3V  

    当 DVDD 不存在时、数字接口无法运行、器件不应输出任何内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    设计团队还提供了一些其他反馈。 当 AVDD 在没有 DVDD 的情况下供电时、它们不会对器件造成任何损坏。 客户可能会观察到从 AVDD 到 GND 的电流略高、如果没有 DVDD、接口将无法工作。 启用 DVDD 电源后、器件应再次正常工作。

    此致、