This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:时序要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808306/dac37j84-timing-requirements

器件型号:DAC37J84

大家好、团队、

我的客户询问为什么 DAC37J84数据表中的"6.8时序要求"部分有典型值。 有什么原因吗? 客户应该如何处理这些问题?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、

    如果这些要求不满足、则部件将无法正常运行。 SYSREF 输入必须满足相对于 DACCLK 的设置和保持时间要求。 如果时序与数据表要求不匹配、串行接口将不工作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    为了使客户满足正常运行的器件要求、客户希望了解最小和/或最大时序参数。 但仅存在典型参数。 客户的问题是:
    -我们没有指定最大值和/或最小值有什么特殊原因吗?
    如果没有特殊原因,请具体说明。

    此致、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、

    我不知道为什么只指定了典型值。 分钟和最大值不可用。

    此致、

    Jim