This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70508EVM:有关 DAC70508 VDD/VIO 电源问题的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808673/dac70508evm-questions-for-dac70508-vdd-vio-power-supply-issue

器件型号:DAC70508EVM

各位专家:

我们的客户正在评估 DAC70508 EVM、发现了一个奇怪的问题当 VDD/VIO 使用相同的3.3V 电源时、它无法正确更改 REF DIV 和输出增益寄存器、但如果使用分离电压、如 VDD=5V、VIO=3.3V、它可以正常工作。 我们对此器件的 VDD 和 VIO 有任何特殊要求吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您的查询。 根据数据表的第7.3节、VDD 和 REF 之间的余量受到限制。 这会将3.3V VDD 时的最大基准值限制为1.55V。 由于内部基准电压为2.5V、REFDIV 必须打开才能获得输出。

    希望这能解答您的问题

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回答、这回答了我的问题。 谢谢你。