This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:恶劣条件下的行为

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807823/dac43608-behavior-regarding-under-harsh-condition

器件型号:DAC43608

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DAC43608并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们认为、当 ESD 被施加到由外部 ESD 保护电路保护的电路上时、它可能是闩锁等异常情况。

当时、

(1) CLR 是否恢复正常工作?

当前使用的竞争对手器件的产品将仅使用 CLR 重新正常运行。

(2)或者器件是否需要上电复位?

这似乎取决于器件的情况、您的想法。

我希望使电路尽可能简单,并且成本尽可能低。

如果可能、我不想添加外部电路。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您的问题非常笼统。 根据 ESD 放电点以及接地或保护性接地的最短交流阻抗、ESD 可以找到任何可能的路径。 如果不了解电路设计和布局以及电路板如何安装在外壳内、就无法预测 ESD PAH。 一旦发生 ESD 放电、有时切换某些引脚可能会使器件正常运行。 但这些并不是在器件中设计的。 因此、它们只是权变措施。

    正确的 ESD 设计需要确保 ESD 的最短路径不会穿过器件引脚。 如果您愿意、我们可以帮助您查看原理图和布局以实现有效的 ESD 保护。 如果需要、我们可以通过邮件进行此对话。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    我知道切换 CLR 不是针对 ESD 下的复位而设计的。

    在这种情况下、我认为它应该 执行上电复位、对吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在许多 ESD 情况下、上电复位将有助于系统恢复。 正如我先前提到的、这取决于放电水平。 闩锁有两种类型:软闩锁和硬闩锁。 硬闩锁意味着器件损坏不可逆转。 因此、必须通过外部方式避免这种情况。 但是、即使在提供外部保护之后、您也可能会面临器件中的一些残余放电、这不应损坏器件、而是使其暂时无法正常工作。 一段时间后、无法正常工作。 但在某些情况下、持续时间是不可接受的。 在这种情况下、至少在大多数情况下、上电复位会带来帮助。

    但是、POR 术语有时在许多地方被误用、数字复位功能不应被视为正确的 POR、尽管它们在功能上是相同的。 在 ESD 放电等异常使用条件下、应使用正确的上电复位。

    因此、对于您的设计、我们建议使用电源开关将电源循环至 DAC。 您可以使用软件复位、但使器件脱离 ESD 条件的可能性非常小。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议、并添加一个用于硬件复位的电源开关。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一