主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP、 TSW12D1620EVM-CVAL、 LMX2594
您好!
我们希望使用一个 LMX2615-SP 器件(使用 RFoutA 和 RFoutB 输出)为两个 ADC12D1620QML-SP 器件提供采样时钟
是否有人这样做、至少对于一个通道、并且可以从 ADC 提供性能数据(即 ENOB)? 最关心的是输入时钟导致的内部生成的杂散
LMX2615器件和 ADC12D1620时钟输入之间需要什么端接? 是否需要变压器、直流网络、交流耦合等?
3.是否建议为输入时钟使用带通滤波器以最大程度地减少输入时钟的谐波?
4.是否有显示互连的参考设计或方框图?
此致、
John