This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:来自 LMX2615-SP 的输入采样时钟

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, ADC12D1620QML-SP, TSW12D1620EVM-CVAL, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809193/adc12d1620qml-sp-input-sample-clock-derived-from-lmx2615-sp

器件型号:ADC12D1620QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SPTSW12D1620EVM-CVALLMX2594

您好!  

我们希望使用一个 LMX2615-SP 器件(使用 RFoutA 和 RFoutB 输出)为两个 ADC12D1620QML-SP 器件提供采样时钟   


是否有人这样做、至少对于一个通道、并且可以从 ADC 提供性能数据(即 ENOB)? 最关心的是输入时钟导致的内部生成的杂散

LMX2615器件和 ADC12D1620时钟输入之间需要什么端接? 是否需要变压器、直流网络、交流耦合等?  

3.是否建议为输入时钟使用带通滤波器以最大程度地减少输入时钟的谐波?  

4.是否有显示互连的参考设计或方框图?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此配置可以正常工作、但我没有来自该器件精确组合的任何数据。

    1) 1)您将为 ADC 提供多少近似频率范围、以及 LMX2615-SP 将接收到哪些参考时钟? 这将决定 LMX 器件的运行模式。 通常、如果 LMX 在整数模式下运行且两个输出都处于同一频率、我不会期望 ADC 频谱中出现明显的杂散。 过去、当 LMX 输出处于不同频率时、我遇到过问题。 输出之间的串扰可能会导致该配置出现问题。  

    2) 2)我建议使用 LMX2615-SP 数据表第8.1.4节中讨论的50 Ω 电阻上拉终端。 使用交流耦合电容器将 LMX2615-SP 输出连接到 ADC12D1620QML-SP CLK+/-输入。 确保电容值足够大、以便在所需的最低时钟频率下提供最小的串联阻抗。

    3) 3)对于此 ADC 以及此应用中使用的输入信号和时钟频率、这不是必需的。

    4) 4)请参阅 此处提供的 TSW12D1620EVM-CVAL 原理图的表3和表6: http://www.ti.com/lit/pdf/sbar002 我们在此参考设计中包含了 LMX2615-SP、但尚未验证这部分电路。 由于它与我们过去在其他平台上使用 LMX2594非常相似、我相信此终端方案将会起作用。  

    请注意、如果您计划在两个 ADC12D1620QML-SP 器件之间同步采样和输出数据、则应在电路板设计中添加所需的自动同步连接。 一个 ADC 将配置为主器件、另一个配置为从器件。 主器件的 RCOut1或 RCOut2将连接到从器件的 RCLK。 在 ADC DCLK 输出总线上添加测试点、以支持所需的自动同步调优过程。 ADC12D1620QML-SP 数据表的第8.1.4节详细介绍了自动同步功能。

    此致、

    Jim B