This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:将 DAC8740H 与 XTR116配合使用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, DAC8740H, XTR117, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808951/dac8740h-using-the-dac8740h-with-the-xtr116

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:XTR115、 XTR117、 XTR116

在您的 DAC8740H 系列器件参考设计中、我看到您将单独的运算放大器、稳压器和电压基准用于电路的4-20mA 驱动器部分。  我很好奇为什么采用这种方法、而不是使用 XTR115/116器件、该器件将所有三个元件组合在一个 IC 中。  XTR115/116器件是否有某种方面会导致 DAC8740H 创建与 HART 兼容的2-40mA 接口时出现问题?

此外、8740使用 UART 接口、8741使用 SPI 接口、而8742可配置为 UART 或 SPI、但除此之外、这三个器件看起来都是相同的。  是否建议新设计使用8742以实现长期可用性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将提供最简单的响应-整个 DAC874xH 系列是与一些交错版本并联开发的。 否则、这些器件完全相同、并且不存在可用性方面的问题。

    我们在参考设计中选择分立式方法的主要原因是、在 DAC 输出带宽、环路电流控制器带宽和电源解决方案方面、这是我们第一次获得正式的 HART 认证、因此可以灵活地使用不同的分立式组件进行实验。 我没有理由相信 XTR115/XTR116/XTR117是不可接受的。