This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:噪声系数分析

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809076/afe5809-noise-figure-analysis

器件型号:AFE5809

您好!

我正在使用 AFE5809芯片执行设计。 我的传感器源阻抗为4.5k Ω。 以下是需要进行的说明。

1) 1)我是否需要使用外部终端将传感器信号正确耦合到 AFE (传感器动态范围为1uV 至20mV)

2)如何为各种增益配置(12、18和24dB)选择 LNA 的噪声系数。 请注意、我的源阻抗为4.5k Ω。

此致、

Jayaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用5809! 如数据表所示,最佳噪声系数是通过不使用端接外壳来实现的。  无源或有源终端主要用于阻抗匹配、如果有长电缆、则参考信号波长为50至200欧姆、源阻抗为50至200欧姆。 在您的情况下、传感器为4.5K、您不可能找到用于阻抗匹配的4.5K 电缆。  

    在这种情况下、我们建议您不要使用终端来获得最佳 NF。  

    通常、24dB LNA 具有最低的 NF。  

    谢谢!