This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:A 版本与 B 版本之间的差异

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808697/ads1015-q1-difference-of-a-version-to-b-version

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1015

团队、

您能告诉我 ADS1015AQDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1之间的具体差异吗?
我知道有关这一点的其他线程、但我没有找到有关差异的明确声明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    电气上、这些器件是相同的。 但是、这些器件在不同的制造位置制造。 据我了解、不同的晶圆制造厂位置需要单独的鉴定、这导致 A 版本和 B 版本之间的差异。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你约瑟夫!