This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235在单端输入端分配引脚

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807938/ads1235-ads1235-pin-assign-at-single-ended-input

器件型号:ADS1235

您好、专业人士、

我的客户对于 ADS1235在使用单端输入时的引脚分配有2个问题。

问题1.

数据表章节"8.1"。 说" ADC 支持三种差分输入测量配置或五种单端输入测量配置"。

但是、该器件具有6个输入、 我们找不到有关将6个输入引脚分配到5个单端输入的说明。

我们是否可以将任何6引脚分配给5个单端输入? 或者是否有任何分配限制?

问题2.

您能否为单端输入提供 INPMUX (11h)电阻器设置样本?

我想、如果我们要使用该器件进行单端输入、我需要为任何 AINx 设置正输入、为 Vcom 设置负输入。 这种立场是否正确?

我正在寻找您的回复。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我可以帮助回答您的 ADS1235问题...

    问题1) ADS1235测量任意两个模拟输入引脚之间的差分电压。 因此、对于单端输入信号、其中一个输入引脚(AINx)应专用于1/2 Vs 电压(例如2.5V、而非 GND!)、前提是您打算使用内部 PGA (请参阅 PGA 的输入共模电压范围)。

    问题2)您的理解非常接近、但请注意、ADS1235上没有 VCOM 引脚。 相反、选择任一 AINx 引脚(将此引脚用作 Vcom)并将负输入多路复用器(MUXN)固定到此引脚。 然后、将所有其他 AINx 引脚用作单端输入。

    例如、如果您选择 AIN0作为公共电位、那么 INPMUX 将采用0x300x400x500x600x70、 0x80。

     

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您快速回答我的问题。

    您提到 ADS1235没有内部 Vcom。 但数据表显示该器件具有 Vcom。 请参见下图。 此描述是拼写错误?

    如果此器件具有到 PGA 的内部 Vcom 连接、那么在单端输入的情况下能否使用6个输入?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    正确的是、存在内部 Vcom 信号。 我之前说过、没有专用的外部 Vcom 引脚、在执行单端测量时、任何 AINx 引脚都可以用作通用基准。

    从技术上讲、您可以将 MUXN 连接到内部 Vcom 信号并测量多达6个单端输入;但是、这不是我建议的使用此功能的方法。 内部 Vcom 信号本质上是模拟电源之间的电阻分压器。 因此、它不会产生非常低的阻抗输入源、而且测量中会包含所有电源噪声(但是、可以通过将电源用作基准源来降低这种噪声)。 如果需要额外的单端输入、那么我可能建议查看 ADS1x4S0x 系列器件。

    您是否知道将测量哪种传感器以及客户期望达到的性能水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的善意解释。

    我了解我们可以使用内部 Vcom 进行单端测量、因此不建议使用该方法。

    此致、

    Kuramochi