This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-ADS1118:与 Launchpad MSP-EXP430G2ET 的兼容性和堆叠性

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808465/430boost-ads1118-compatibility-and-stackability-with-launchpad-msp-exp430g2et

器件型号:430BOOST-ADS1118

在线文档指出、这与 MSP430G2 Launchpad 兼容、但该器件显示已停产。 此升压板是否与 MSP-EXP430G2ET 兼容 ?

2.这些升压板是设计为堆叠在单个 Launchpad 板上、还是每个升压都需要 LaunchPad 板? 例如、我需要2个热电偶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    1)是的、430BOOST-ADS1118应该在 MSP-EXP430G2ET 上工作。 这是一个使用 EnergyTrace 更新的 MSP-EXP430G2 LaunchPad、但在其他方面是等效的。

    2) 2)遗憾 的是、430BOOST-ADS1118本身不可堆叠、因此每个430BOOST-ADS1118都需要一个单独的 LaunchPad。 对于一种情况、BoosterPack 上的接头不会向上扩展、而且 SPI 通信也会发生冲突、因为每个板上使用相同的/CS 引脚。 但是、这并不一定意味着您不能 将430BOOST-ADS1118与其他 BoosterPack 一起使用;但是、它必须位于堆栈的顶部。 dev.ti.com 上提供了 BoosterPack 兼容性检查器、可帮助您确定哪些 BoosterPack 可以堆叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。