Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
主题中讨论的其他器件:ADC128D818
工具/软件:Linux
尊敬的专家:
我的 ADC128D818和标准 Linux 驱动程序有一个奇怪的问题。
该器件检测到并且看起来工作正常。 问题是、获得正确读数需要~ 1秒。
当我更改输入引脚上的电压并连续读取时、每秒无法检测一次以上的变化。
读取自身(从驱动程序的 sysfs 文件中)速度快、不会挂起。 但更新不会以我所需的速率发生。
有什么想法吗? 是否可以通过某种方式调整驱动程序以提高读取速度?
该计算机是 iMX6 Solo (ARM7)、Ubuntu 14.04 LTS、内核4.1.0
谢谢、
Pavel A.