This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC 输出范围

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808215/dac7760-dac-output-range

器件型号:DAC7760

大家好、

我的客户将 DAC7760用于数模0-10V 输出应用。 它们已根据数据表9将输出范围设置为001。

ANT 电源为+12V 和 GND 0V。

但 DAC7760的输出仅为设置电压的一半。 例如、它们输入全部1个数字、期望10V 输出、但实际上只有5V 输出。

请帮您分享有关此方面的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    数据是否可以锁存1 LSB?  您能否使用示波器验证 SPI 命令?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    闭锁1 LSB 关意味着什么?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试发送0x0FFF、但 SCK 极性错误或违反了保持时间、则可以看到0x07FFF。  这看起来像是一个中量程。