This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:用于采样时钟输入的 LVDS 端接电阻器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808750/ads4149-lvds-termination-resistor-for-sampling-clock-input

器件型号:ADS4149

大家好、

是否可以在没有100Ω Ω 端接电阻器的情况下为 LVDS 采样时钟输入运行 ADS4149?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    强烈建议使用100 Ω 外部端接电阻器。 我们可以保证使用用于驱动该信号的器件通过 PVT 运行。

    此致、

    Jim