This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:请求使用 CW 和脉冲的参考电路。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808154/tx7332-request-a-reference-circuit-for-use-cw-and-pulse

器件型号:TX7332

你好

我的客户使用 CW 和 Pulse。

在脉冲模式下

AVDD:100V

在 CW 模式下

AVDD:5V

您可以向我发送一个参考电路 来使用两种模式吗?
最好的地方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CW 模式下、HV 电源将从100V 更改为5V。  其他+/-5V 和2.5/1.8V 电源保持不变。  

    请让客户查看 EVM 用户手册和设计以获取更多示例。  

    谢谢!

    XIaochen