This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517:要求 TX517 TINA 仿真模型

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX7316, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807241/tx517-asking-for-tx517-tina-simulation-model

器件型号:TX517
主题中讨论的其他器件: TX7316TX7332

各位专家:

我们的客户希望拥有 TX517 TINA 仿真模型、但我们无法在我们的网站上找到它、您能帮助与我们分享吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    抱歉、我们没有这个 TINA 模型。 谁是客户? 我们可能会找到其他适合它们的200V 发送器器件、并具有 TINA 模型。  

    例如 TX7332和 TX7316。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    我们的客户是 Hisense、他们在我们网站上的某些文档中看到了该模型、如下所示、不确定我们现在是否可以找到该模型。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张通过 Cadence 设计工具绘制的 sch 工程图。  它是 IC 级仿真、而不是 TINA 或 SPICE Marco 模型。  

    谢谢!

    小春