Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1292R, ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1292R、 ADS1292
您好!
到目前为止、我一直在 ADS1298RECG-FE PDK 上开发软件。 但是、由于它仅采用 BGA 封装、我正在尝试评估将 ADS1298与外部电路配合使用的可能性-我在 ADS1298的数据表中提到了这一点;它可以通过外部电路连接呼吸。 感谢有关如何实现这一目标的领导。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1292R, ADS1292
您好!
到目前为止、我一直在 ADS1298RECG-FE PDK 上开发软件。 但是、由于它仅采用 BGA 封装、我正在尝试评估将 ADS1298与外部电路配合使用的可能性-我在 ADS1298的数据表中提到了这一点;它可以通过外部电路连接呼吸。 感谢有关如何实现这一目标的领导。
谢谢。
您好、Sudarshan、
通过外部电路实现呼吸当然是可能的、但我相信我们没有任何设计可以证明这一点。
您是否考虑使用 ADS1292R 进行呼吸测量? 它采用 TQFP 或 VQFN 封装。
本应用手册详细介绍了如何实施呼吸测量: http://www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf
您好、Sudarshan、
仅为了澄清- 9.3.1.7.8.1节中讨论的"外部呼吸电路"仅指 ADS129xR 器件中呼吸功能使用的内部时序控制信号。 这些内部时序信号可输出并与外部呼吸电路配合使用、正如 Alex 提到的、我们没有这些示例。 但是、如果您使用的是非 R 版本的器件(即 ADS1292、ADS1298)、这些呼吸时序信号将不可用于外部呼吸测量电路。
如果您需要呼吸功能(内部或外部)并且无法使用 BGA 封装、则 TQFP 或 QFN 封装中的 ADS1292R 是您的唯一选择。
此致、