This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RF -配置文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808384/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rf---configuration-files

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

大家好、团队、

借助 ADC12DJ5200RF 封装提供的设计文件、HSDC Pro 软件只需两个*.ini 文件。

ini 文件对应于 JMODE1和 JMODE3运行模式、根据 ADC 数据表、这些模式是绕过 DDC 的模式。

  • 您能否共享其他也使用 DDC 的 JMODE 的配置文件?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    我们正在调查您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    所有.ini 文件均位于 HSDC Pro 补丁中、该补丁可从 TI 网站的 HSDC Pro 产品文件夹中获取。 下载补丁后、按照 ADC12DJ5200RF EVM 用户指南中的说明安装补丁。  这将自动将附加的 ini 文件安装到 GUI 中。

    此致、

    Jim