This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用 SPI 将6个 ADS1299连接到 MSP432P401R Launchpad

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808423/ads1299-connecting-6-ads1299s-to-a-msp432p401r-launchpad-with-spi

器件型号:ADS1299

我正在从事一个项目、在这个项目中、我需要持续测量48节电池的电压大约3-4分钟。 我计划使用6个 ADS1299来测量48个具有差分输入的电池、因为这些电池连接了8个并联柱、每柱上有6节串联电池。 我希望以每秒至少2个样本的速率读取电池。 我在使用 MSP432并对其进行编码方面有一些经验、因此我以正确的方式设置寄存器和引脚、但我想知道是否有人可以首先确认我的想法、如果有的话、请让我大致了解我需要完成编码的工作。 如果有任何帮助,我将不胜感激,因为这个项目有点不深入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    从您项目的大致情况来看、我看不到它无法正常工作的原因。 我建议在我的签名中查看 ADS1299示例 C 代码的 BIOS 常见问题解答、并验证 MSP430是否能够满足如此大通道数的最低 SCLK 频率要求。  

    此帖子包含有关菊花链的有用帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/742871/2742994#2742994

    TI 的电池管理方面可能会提供一些额外的支持、他们可能会对如何实现这一点有更多的了解、具体取决于您测量的电池类型。 我建议将更多详细信息发布到他们的 E2E 论坛。   

    以下是电池测试系统的系统方框图: http://www.ti.com/solution/battery_test_equipment