This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:Windows 10的驱动程序文件

Guru**** 2515730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807892/ads131a04evm-drivers-file-for-windows-10

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

大家好、

我 现在正在使用 ADS131A04EVM、我已经按照 EVM 用户指南中的步骤进行了操作、 但无法成功连接。 USB 驱动程序似乎不正确、您能否向我发送适用于 Windows 10的 USB 驱动程序、因为 EVM 用户指南没有驱动程序的链接?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    据我了解、该器件可以显示为通用批量器件。 在我的设置(Windows 7)中、它以这种方式显示:

    当您插入器件并启动 Delta-Sigma 评估软件时、屏幕上会出现什么?

    如果软件不能像这样识别电路板:

    您是否下载并安装了 ADS131A04器件封装? 它显示在 EVM 的 TI 文件夹中、如下所示:

    我正在与其他一些应用工程师核实此软件、但我认为这应该适用于 Windows 10、而不会下载更多驱动程序。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    您是否还可以发布 C:\Users\中的应用程序日志文件 \Documents\DSEvalSW\Logs\文件夹? 类似的帖子提醒我、日志文件可能有助于调试此问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph、

    Window10的驱动程序可能不会自动安装。  

    我已按照另一个 E2E 帖子中的步骤操作、解决了我的问题。 对于具有相同问题的其他客户而言、这可能也很有帮助。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/758800?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS131A04%20usb%20driver

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao