This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于精度

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807831/dac7760-about-accuracy

器件型号:DAC7760

您好!

我想向您询问数据表电气特性中的精度条件。

尽管 REFIN 被描述为5V 外部电压、但是否可以理解 REFOUT 输出的5V 电压

是否按照应用图96中所述连接到 REFIN 引脚?

还是来自外部稳压电源的5V 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    精度规格被定义为使用一个外部基准来强调 DAC 精度规格中的误差不包括 DAC 精度中的误差。  例如、我们将电压模式下 DAC 的增益误差描述为 25°C 时的0.08%最大值、无基准误差。  我们将内部基准的最大值描述为5.005V。  假设理想值为5V、我们可以计算出最大增益误差为0.08%* 5.005V/5V = 0.08008%。

    基准误差应缩放 DAC 的误差。

    谢谢、

    Paul