This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:基准输入和电压范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807738/ads7828-reference-inputs-and-voltage-range

器件型号:ADS7828

我正在考虑  在设计中使用 ADS7828 I2C 8通道模数转换器,并希望了解基准输入选项及其模拟输入通道的电压范围。  

我使用 VDD = 5V 和内部2.5V 基准。 如果模拟输入电压高于2.5V 和低于5V、 它如何工作? 它是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整个输入范围为 Vref = 2.5V

    该器件的额 定绝对最大输入范围为 Vdd、在您的情况下为5V。 这是一个绝对条件、不建议作为正常运行。 该器件可承受输入介于2.5V 和5V 之间的情况、但长时间暴露在这种情况下会损坏器件。

    此外、当输入处于2.5V 和5V 范围内时、输出将显示满量程、它不会区分高于2.5V 满量程的输出。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。