This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:数据偏移问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807933/afe5801-data-offset-problem

器件型号:AFE5801

您好!

我正在使用 AFE5801对 SIN 信号进行采样。 采样率为40MSPS、输入信号为1MHz。 输入电路如图所示、两个 R (25.5)未连接。  我将寄存器配置为在二进制补码模式下工作。 为什么我采样的信号不会摆动到0左右、但具有偏移值。 如何解决问题?

正在等待您的回复!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用 AFE! 在配置中、您使用交流耦合。 这完全没问题。

    输入通常为+/-1V 或2Vpp。 代码解码后、0表示-1V、4095表示+1V。

    由于这是一个放大器、因此将存在一些偏移。 希望它能解释您的问题。

    谢谢!