This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0832:DAC0832的 P2P 替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC081S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807797/dac0832-p2p-replacement-for-dac0832

器件型号:DAC0832

您好、先生、

DAC0832将于2020年停产。 哪个 引脚可用作 P2P 替代。 DAC0832的页面建议 使用 DAC081S101、但它不是 P2P。

您是否愿意就此提出一些建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    感谢您的查询。 我们没有适用于 DAC0832的 P2P 器件、因为它具有并行接口、新一代 DAC 主要支持 I2C 和 SPI 接口。 这种趋势支持更小的引脚数和更小的尺寸。

    对于我们的大多数客户而言、采用20引脚封装的单通道器件是非常不利的、因此为这些器件创建 P2P 替代产品变得非常困难。

    对无法为问题提供最佳解决方案表示歉意。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师