This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:DAC8411

Guru**** 2868450 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8801, DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807616/dac8411-dac8411

器件型号:DAC8411
主题中讨论的其他器件:DAC8801

我使用 DAC8801评估板测试 DAC8801。 SPI 信号来自 STM32F407上的端口、全部为3.3V 信号。 DAC8801运行良好、但我们决定需要一个电压源、并希望去掉外部放大器。 我们用一个 DAC8411过夜、并使用5.0V 电源为+5VA 将其连接到相同的设置。 DAC8411电源为3.1V。 这不奏效。 当我检查 SPI 信号同步(CS)时、看起来正常、但 SCLK 和 DIN 负载不佳。 SPI 信号配置有源上拉电阻。 我在 CS、SCLK 和 DIN 信号上添加了1K 上拉电阻器、上拉至+3.1V 电源。 这改善了 DIN 信号、但 SCLK 振幅仍然仅为0.5V。 当 STM32F407连接到 DAC8801时、所有 SPI 信号振幅均为3.1V。 您是否知道为什么 DAC8801加载 SPI 信号?  我们的日程安排非常紧张、需要在接下来的几天内完成这项工作。

谢谢、

Bob

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我认为 DAC8411不会执行任何操作来直接加载引脚。 我认为这更有可能是接线问题。 您使用的是 DAC8411 EVM 板、还是仅使用器件? 您可以共享原理图吗?

    数字引脚上是否有串联电阻?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     感谢您的快速响应。 我使用的是 DAC8411评估板。 我得出的结论是、电路板上的 DAC8411已损坏。 我将 JP2连接到3.3V 电源、除了1K 上拉电阻器外、没有任何器件连接到 SPI 线路、DAC8411的 DIN 信号引脚3为0.5V。 当我关闭电源并测量引脚3和接地之间的电阻时、电阻为9Ω Ω。 我对这块电路板非常小心、将其放在防静电袋中、直到连接电源、但我怀疑我们在这里做的事情可能会损坏它。 我们今天还将推出另一款评估板、我将在连接电源之前测量引脚3的电阻。

     感谢你的帮助。

     Bob