This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:奈奎斯特区域放大器;CTRL 奈奎斯特寄存器设置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807324/ads54j42-nyquist-zone-ctrl-nyquist-register-setting

器件型号:ADS54J42

您好!

我的客户对 ADS54J42有疑问。

[第1季度]

请告诉我奈奎斯特区域和 CTRL 奈奎斯特的正确设置。

*输入频率范围= 75MHz 至475MHz (这是窄带信号)  

*采样率= 500MSPS

* CTRL 奈奎斯特始终为1。

*输入频率< 250MHz、则奈奎斯特区域= 000

* 250MHz <=输入频率< 500MHz、则奈奎斯特区域= 001

我的理解是否正确?

[第2季度]

AFE54Jxx GUI 中没有此类设置。

是否需要此设置?

[第3季度]

这会发生什么变化?

我知道 ADS54J42是4交错 ADC。

因此、它将产生交错杂散。 (直流、Fs/4、Fs/2为无输入、Fs/4 +/-输入频率、Fs/2为信号输入的输入频率)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    问题1. 你是对的。

    问题2. GUI 已过期。 用户可以使用低级视图选项卡或通过将命令添加到现有配置文件来设置这些寄存器(请参阅附加的文件)。

    问题3. 这会改变交错校正引擎的工作方式并提高性能。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2021.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_2NQ.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速响应和清晰的评论。
    好的、我理解了它们。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga