This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ads1298R

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807374/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R

ads1298r 具有内置的片上滤波器。  请确认这些滤波器在 采集 ECG 信号时是否可以去除噪声滤波器。  或者我们是否必须开发滤波器来消除噪声。  

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagannathan、

    ADS1298R 具有内置数字滤波器、这些滤波器根据数据表中所示的输入信号频率和采样率进行响应。 这些滤波器可在对输入信号进行采样时消除频带外的噪声。 我们确实建议在输入端使用抗混叠 RC 滤波器、并且可能需要根据特定应用进行额外的滤波。 这些决策最终由系统设计工程师决定。