This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:为什么输出仅为一半?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807369/ads5560-why-is-the-output-only-half

器件型号:ADS5560

我使用串行接口模式。  

如果输入电压为0V、则输出为0x7FFF

为什么输出不是0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    1.将部件设置为斜坡测试模式,并验证您是否获得了斜坡输出。 这将验证电源、时钟和串行 SPI 是否正常工作。

    2.由于您使用的器件具有内部基准模式、请移除 VCM 引脚上的电压。 这是该模式下的输出。

    该器件需要差分模拟输入(请参阅数据表的第7.3.2节)。 我不知道该器件将如何响应您的单端输入。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    由于这是一个差分输入器件、并且您仅提供一个输入、因此您将失去1/2的动态范围、这可能是您只能看到1/2的全范围输出的原因。

    此致、

    Jim