This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201-ARC-EV:RS232问题和示例项目

Guru**** 2381550 points
Other Parts Discussed in Thread: SM73201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807101/sm73201-arc-ev-issue-of-rs232-and-example-project

器件型号:SM73201-ARC-EV

 使用 SM73201_ARC-EV 时有2个问题。
首先、 6V ( 通过测量为7.1V)直流电源正极至 J8 (J8p1)的+6V 引脚、负极至 J8 (J8p2)的 GND 引脚。 TX,RX 和 GND 的 RS232接口连接到 J14和 BAUD
设置为115200、8个数据位、无奇偶校验、1个停止位。 给电路板上电、绿色 LED 亮起、黄色 LED 闪烁。  乱码显示在串行工具上。 当我输入帮助并发送它时、也会收到混乱的代码。  使用此板时是否出现错误?
第二、如果我 修改示例工程并生成 bin 文件。 如何将 bin 文件加载到板中? 此外、在示例项目中、在链接期间未遇到28033_64Pin_Arc_Detection.out"错误;  在编译期间未遇到"28033_64Pin_Arc_Detection.out"错误。 我如何解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题分配不正确。 我们正在寻找合适的专家来帮助您、下周将继续跟进。

    谢谢、