This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的 DAC

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807104/recommended-dac

主题中讨论的其他器件:DAC5311

请推荐 DAC:

输入为 PWM 信号、输出为0.2V-1.2V 模拟电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我们不提供任何 PWM 输入器件。 您可以使用 RC 滤波器和可选放大器来实现这一点。

    您也可以考虑使用低成本8位 DAC、例如 DAC5311。 您将需要实现数字接口。

    谢谢、
    Paul