This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位 ADC、具有与 ELB-REV4连接的集成 FIFO

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807113/24-bit-adc-with-integrated-fifo-interfacing-with-elb-rev4

各位专家、您好

  • 我正在寻找具有16位或24位分辨率的 ADC 芯片组
  • 具有1024个样本的片上捕获缓冲器/FIFO、并且必须有一条中断线
  • 该中断线路在捕捉缓冲器被半填充512个样本后、仅中断 ELB-REV4 (基于 AM335X 的器件)
  • 然后 、ELB-REV4 (基于 AM335X 的器件) 可以使用 SPI 或任何接口从 ADC 读取数据
  • 即使功耗为2mW、此 ADC 的功耗也必须低至2mW 位高其正常采样率可在10SPS 至1000SPS 之间变化

请推荐满足上述要点的任何 ADC 芯片组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我们的产品系列中没有任何具有此类 FIFO 深度的独立 ADC、因此您可能会看到一个与低功耗 MSP430器件耦合的 ADC、用作外部 ADC 和 ELB-REV4控制器之间的 FIFO/缓冲器。 不过、该组合可能不符合2mW 功耗标准。 您在这里看到的是哪种应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我们有3个模拟传感器、这些传感器将以24位分辨率馈送到 ADC 现在 ELB-REV4需要连续读取 ADC 值、但如果 ADC 具有 FIFO、则 CPU 可以尽快以50%的速率配置 ADC FIFO 已满 ADC 可以中断 ELB-REV4、ELB-REV4可以一次性进入并读取 FIFO。  

    根据您的解决方案、我认为 ADC 与 MSP430的耦合是最佳选择

    此致