This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200:ADC08DJ3200与在 JMODE 5上运行的 ADC12DJ3200对比

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833958/adc08dj3200-adc08dj3200-vs-adc12dj3200-operating-on-jmode-5

器件型号:ADC08DJ3200
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

我们的要求是在8位模式下以5GSPS 的速率运行 ADCXXDJ3200。

我们已使用在 JMODE 5上运行的 ADC12DJ3200测试了该操作。 因为我们不需要任何其他可以利用12位的模式。

是 ADC12DJ3200和 ADC08DJ3200在 JMODE 5单通道模式下的性能相同。

是 IC 的 ADC12DJ3200AAV 和 ADC08DJ3200AAV 引脚兼容相同的原理图可供使用、或在 IC 发生变化时需要进行的任何修改、请阐明

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    是的、JMODE5中的 ADC12DJ3200和 ADC08DJ3200的性能相同、两个 IC 引脚对引脚兼容、无需修改即可使用相同的原理图。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已从 TI 获得评估板(ADC12DJ3200)、其中包含 ADC12DJ3200提供的 JMODE 5相关数据。

    TI 能否为某些频率(例如100MHz、1250MHz 和2380MHz、采样率为5GSPS)提供0dBm 和-45dBm 的数据?

    请帮助。

    此致、

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    请查找所附数据。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE5.pdf

    此致、

    Neeraj