This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:使用带 HSDC Pro 的 LabVIEW 时出现错误66和62

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828152/tsw14j56evm-error-66-and-62-while-using-labview-with-hsdc-pro

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的所有人:

你(们)好

我将 TSW14J56EVM 与 ADC34J45EVM 搭配使用。

我在 LabVIEW 下开发了一个代码、对从 TSW14J56EVM 捕获的数据进行一些分析。

使用"Texas Instrument"文件夹中的手册和示例、我能够顺利地继续。

LabVIEW 程序突然停止工作、即使提供的示例也会返回错误代码62和66。

从"DLL 错误代码"文件中、LabVIEW 和 HSDC Pro GUI 之间的连接似乎存在问题。

按照建议、我重新打开程序、重新启动系统、甚至重新安装了 HSDC 程序、但仍然收到错误代码。

我应该提到、HSDC 工作正常、我可以从 GUI 捕获。

任何帮助都是非常欢迎的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    如果 HSDC Pro 工作正常、则您编写的代码可能会出现问题。 您的程序是否无法从 HSDC 专业版获取数据? 遗憾的是、我无法帮助调试您的代码、但如果 HSDC Pro 出现问题、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    正如我提到的问题是、即使是手册和示例文件夹(HSDCPro Automation DLL ADC example.vi)中来自德州的示例文件也无法再工作、并返回相同的错误代码。

    因此、我认为从其他地方可能会有问题。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我尝试了其他一些东西、但仍然有相同的问题。

    1-卸载 LabVIEW

    2-从根中删除所有 NI 组件(包括注册表项)

    3-重新安装

    有趣的是、如果我关闭 HSDC pro、我会得到错误代码63、这意味着它实际上知道 HSDC 是否打开!

    但是,当我再次尝试打开 HSDC 时,它返回错误代码66 (连接已关闭,请重新启动 HSDC pro)

     

    我真的很沮丧!

    HSDC 版本5

    LabVIEW 2014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    您能否分享有关您使用的代码的更多信息?

    在运行 LabVIEW 程序时、您能否确保 HSDC Pro 中没有打开任何对话框?

    您是否已确保您的代码中的 TSW14J56EVM 句柄/名称正确?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    1 -实际上、我现在不使用我的代码。 我正在尝试来自德州的"HSDCPro Automation DLL ADC example.vi"。

    2-在 HSDC 上运行 LabVIEW 程序时没有对话框。 不过、HSDC 本身工作正常、我可以从 HSDC 程序中捕获。

    3 -您是指板序列号和 ADC 器件吗?  已检查、它们是正确的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我成功运行了 HSDC Pro LabVIEW 自动化示例。

    您能否确保您的示例与下面的示例类似? 此外、请确保主板序列号和 ADC 器件与 HSDC Pro 中的序列号一致。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    您是否找到了此问题的解决方案? 由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如果您需要进一步帮助、请创建新帖子。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢您在这个问题上的帮助。

    不幸的是、我找不到解决方案。

    我重新安装了所有内容,但没有任何变化。

    此示例与您的示例完全相同、电路板序列号正确。

    我最后重新安装了操作系统,但现在遇到了错误代码“1379”!

    在 e2e 中启动新线程之前、我正在尝试找到此错误的解决方案。

    谢谢。