This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:测试图案混淆

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832870/adc3424-test-pattern-confusion

器件型号:ADC3424

您好!

我正在以100MSPS 运行 ADC3424、并且在理解测试模式方面遇到了一些困难。 给 ADC 上电后、我对 RESET 引脚进行脉冲、通过向寄存器06h 中的位1写入1来启用测试图形、然后配置各种测试图形、例如零、一、切换、校直、自定义、 和正弦。 除了在寄存器0Eh 和0Fh 中设置自定义模式之外、我不会写入任何其他寄存器。  

零、一、切换、校直和自定义模式都按我的预期显示。 但是、我不太理解我从斜坡和正弦波形中看到的情况。 斜坡模式在递增之前重复每个值四次。  例如、我可能读取0、0、0、0、1、 1、1、1、2、2、 2、2、3、3、3、 3, 我希望看到0、1、2、3、4、 5、6基于我在数据表中所阅读的内容。

正弦波模式为我提供了重复的8个样本序列、如数据表中所述、但我看到的8个值与数据表中所述的值不匹配。 数据表内容为:"8点正弦波:数据是以下8个数字的重复序列、这些数字构成正弦波:0、599、2048、3496、4095、 3496、2048和599。" 当使用二进制补码数据格式时、我看到重复序列0、978、1384、978、0、  -979、-1385、-979。 因此、我看到的是一种类似于正弦波的模式、但振幅与数据表中指定的值不同。

这些模式是否有意义? 我是误解了数据表、还是在这里做了错误的事情?

非常感谢您的阅读!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于斜坡模式、您应该看到0、1、2、3、4、... 和您预期的一样。

    您能否通过写入以下[Address Data]来确认您正在启用模式:

    0x06 0x02启用测试模式

    0x0A 0x40启用斜坡通道

    您是否在2线制模式下运行? 您能否确保 DCLK 以与数据相同的速率切换?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、这就是我启用图形的方式、并且我在2线制模式下运行。 我认为 DCLK 的切换速率与数据相同、但我将在周一再次确认。 切换和正弦波形会改变每个新样本上的值、正弦波形的预期周期为八个样本(但如前所述、八个值不是预期值)。  我还应该提到、我们能够将函数发生器产生的正弦波数字化、并且我们记录的波形具有100MSPS 数字化速率的预期周期。

    非常感谢您的帮助、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当您为其中一个模拟输入提供外部正弦波时、您是否能够检查所有4个通道上的数据?  

    您能否提供捕获数据或固件信号抽头/探头的屏幕截图?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您是否仍需要帮助? 由于线程不活动、我将继续并关闭此线程。 如果您需要进一步帮助、请发布新帖子。

    此致、

    Dan