This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:一些油炸玉米饼

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834773/dac7571-some-quesitons

器件型号:DAC7571

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

1. VDD 为5V_STBY、I2C 信号上拉至3V3运行、如图所示、请帮助确认此行为是否正确? 还是 I2C 上拉至3V3_STBY 更合适?

 

如图所示、例如 U7、我们得到的 DAC 地址为0x98、但当电源打开时、它会检测到三个地址为0x3E/0x6C/0x6E。 顺便说一下、我们使用100KHz 标准 I2C、请帮助确认。

 

3、在3个地址0x3E/0x6C/0x6E 以上、当我们命令这3个地址时、只有0x6C 成功写入、但 DAC 输出没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    感谢您的查询。 此器件的 VIH 最小值为0.7*VDD。 在5V VDD 下、所需的最小 VIH 为3.5V。 因此、3.3V IO 电平不起作用。 您需要更改 IO 电压或 VDD 电压、以满足上述条件。

    该器件的 I2C 地址为0x4C 或0x4D、具体取决于 A0引脚状态。  

    如果您修复了 IO 级别、则应从器件获得正确的响应。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们进行了两次实验、结果如下:
    1.当我们取消选择两个 DAC IC (U6.U7)时、我们将扫描该总线(I2C5)、看不到额外的地址(0x3E/0x6C/0x6C/0x6E/0x90)
    2.当我们弹出 DAC IC 时、我们将扫描总线并查看两个 DAC IC (0x4C) 0x98、(0x4D) 0x9A、但也会看到额外的地址(0x3E/0x6C/0x6C/0x90)

    这个额外的地址似乎与 DAC IC 相关。 帮助确认此部件是否荒谬?

    DAC IC、扫描总线之后、产生的地址映射如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?

    我们已按照您的建议将 VDD 连接到5V。 我们可以扫描 I2C 地址。

    我们发现(0x3E/0x6C/0x90)不属于总线。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    对拖延表示歉意。 上周对我来说有点疯狂。 我可以看到地址0x48 (7位)或0x90 (8位)的有效性。 这是 DAC7571的广播地址。 但我看不到它应该对其他地址做出响应的原因。

    您之前提到过、VDD 为5V、而 IO 电平为3.3V。 是固定的吗? 您需要将 DAC VDD 设为3.3V 或 I2C 电平设为5V。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有更新吗?

    此致、

    Uttam