This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:符合 EN61000-4-5标准的 EMI/EMC 浪涌测试故障

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TIPD153, DAC8760EMC-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830112/dac8760-emi-emc-surge-test-failure-as-per-en61000-4-5-standard

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: TIPD153

您好、支持团队、

我们在项目中使用 DAC8760 IC。 但我们在 EMI/EMC 测试中遇到了问题、当我们在  每1分钟间隔内施加200ms 的+/-500V 浪涌电源时、我们发现 IC 损坏并损失了4-20mA 输出信号。

请建议我们如何保护 IC 免受浪涌电源的影响。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为您的设计提供原理图、以便我进行评估。

    否则、我建议 您参考 TIPD153中的参考设计(http://www.ti.com/tool/TIPD153)。 虽然该文档没有公布浪涌测试结果、但它暴露在这种条件下并通过了测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一条意见-我没有准确地读取 EN61000-4-5、但如果它与 IEC 同级相似、最好也知道浪涌发生器的源阻抗在您的测试配置中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 先生、您好、

    请查找原理图附件和 IEC 61000-4-5规范详细信息。

    e2e.ti.com/.../7128.3_2D00_wire_5F00_4_2D00_20mA-Output-Section.pdf

    e2e.ti.com/.../IEC_2D00_61000_2D00_4_2D00_5.pdf

    谢谢您、

    Rohit、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    我想 IEC61000-4-5和 EN61000-4-5是相同的。

    您的保护电路看起来与我们在 DAC8760EMC-EVM 上测试的电路非常相似、这是令人鼓舞的。

    AVDD 线路上是否安装了 TVS 二极管? 电路是否同时出现正浪涌冲击和负浪涌冲击?

    您在测试中使用了哪个源阻抗(即您共享的文档中的表2中的选项)? 通常、对于此类测试、我使用了42欧姆选项、该选项与我在其他测试中看到的情况一致。 在测试期间、能量的大小以及所需的保护电路会根据源阻抗发生急剧变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    您对此主题是否有任何跟进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    如果该线程处于非活动状态、我将暂时将其标记为已解决。 您可以回复该主题帖以重新激活它或提出相关问题、我自己或我团队的其他人将继续为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    很抱歉、我们已在 AVDD 上使用 TVS 二极管。 但它距离 DAC IC 有20-30mm 的距离。 它靠近电源部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    好极了。

    您是否还可以在设置中评论浪涌发生器的源阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    在这个线程中处于非活动状态时、我将关闭它。 如果您想了解一些跟进情况、您可以在此处发帖、直至主题被锁定、或者单击"提出相关问题"以获得持续支持。