This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:JESD 时钟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828097/dac39j84-jesd-clock

器件型号:DAC39J84
主题中讨论的其他器件: DAC38RF84

DAC39J84数据表中的"JESD 时钟"说明不够准确。

因此、我转至 DAC38RF84数据表并找到"SERDES PLL REFCLK"。

  DAC39J84中的"JESD 时钟"和  DAC38RF84中的"SERDES PLL REFCLK"是否具有相同的功能?

DAC39J84中的"JESD 时钟"和 DACCLK 是否对齐?

"JESD 时钟"频率是否等于 Fdata?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4188.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docxArt、

    请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这对我非常有帮助。

    但哪个时钟"采样"进入内插器的样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这将是 DACCLK。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我认为它应该类似于 DACCLK/N、其中 N 是内插

    而 DACCLK 是在内插器之后"采样"进入 DAC 的时钟

    我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    内插器块使用 DACCLK、但它被分频以创建另一个时钟 、从而以 DACCLK/N 速率记录输入数据。  这个块中的数据以 DACCLK 速率传输。

    此致、

    Jim