This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:单端直流耦合输出

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, THS4302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830426/dac38rf89-single-ended-dc-coupled-outputs

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件: THS4302

您好!

我们希望以单端直流耦合方式(无变压器)使用 DAC38RF89、并将负载接地。 在第5页的 SLAA399 ("电流输出 DAC 的无源终端")中对它进行了描述。

甚至可能使用类似于 SLYT342的 THS4302宽带运算放大器("将运算放大器连接到高速 DAC、第1部分")图3。

问题:是否有关于此特定 DAC 所需电阻器网络的任何文档? 或一些配方、方程、原理图等?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 的引脚 A12上有一个单端时钟输入、您可以使用该输入。

    要对该时钟输入进行直流耦合、您需要确保时钟驱动器具有500mV 的共模和800mV 或更高的峰间摆幅。 另请注意、时钟输入在内部以50欧姆接地端接。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是说时钟输入,而是说 DAC *输出*。

    我们希望以直流耦合方式使用 DAC 的灌电流输出。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的错误。

    您可以使用下面的原理图对 DAC 输出建模。

    要成功进行直流耦合、您需要将 DAC 输出偏置为1.8V。 此外、您还必须确保峰间电压摆幅+共模电压绝不会超过每个互补输出引脚上1.3V 至2.3V 的合规电压范围。

    模型中的电流源(IG1和 IG2)可根据 DAC38RF89数据表中的表45进行更改。 下面的模型显示了30mA (或 DACFS = 10)的满量程电流

    谢谢、

    埃本

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 现在、我更清楚地知道如何进行仿真、但是我不知道是什么。

    我在寻找一些示例电路、以将 DAC 直接直流耦合到50 Ω 负载接地。

    或者、这是否完全不是灌电流输出的选项? 我不想使用变压器。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将从 DAC 生成的最小和最大频率是多少?

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们要做的是模仿颗粒探测器发出的信号。 为此、我们提供了各种各样的不同技术、

    因此、还有各种脉冲形状和长度。

    大家都知道、在一个更长的时间(0V)内可能没有任何东西、但随后会有一个或多或少为已知形状的脉冲。

    上升时间可能小于100ps。 脉冲长度可高达 us 范围。 因此、我们需要从直流到3.5GHz 以上的频率范围。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有其他建议?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将50欧姆负载端接至偏置电压而不是接地?

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、不 可以将负载视为一个电阻为50欧姆的示波器

    接地。

    Thx、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想离线继续此讨论、请给我发送包含您的电子邮件地址的私人邮件。

    谢谢、

    埃本