This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:调制器模式下的辐射音调

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS1274, ADS1205, ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833829/ads1271-radiated-tone-in-modulator-mode

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件:ADS1205ADS1274ADS1201ADS1281

你好。  我在使用 ADS1271B 时发现了一些意外行为、我可以利用一些见解。

当我在调制器模式下使用 ADS1271B 时、我将在调制器时钟的1/4096处获得一个辐射音调。  我可以切换到 帧同步 模式、音调将消失。  我在 ADS1271EVM 电路板和定制电路板上观察到了这种行为。   我认为 ADS1271B 在调制器模式下使用的芯片资源较少、因此 我对 它 产生音调的原因感到困惑。  ADS1271B 的输入时钟上没有音调。  当我在 帧同步模式下使用 ADS1271B 时、电路板上的任何其他位置都不会出现该音调。  我已经使用了频谱分析仪、只需将其探针放在 ADS1271B 主体上、音调就会非常明显。  音调不会从任何测试设备发出。  有人能否对此提供一些见解?  如果调制器同时用于调制器和帧同步模式、为什么我在调制器模式中只看到音调?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  我做了更多测试、1/4096音调来自模式(引脚5)和格式(引脚6)引脚。  根据数据表、这些引脚可保持悬空以使用 fclk/4调制器时钟启用调制器模式。  但是当它们悬空时、这些引脚上会出现1/4096主时钟音调。  我想从这些引脚上移除1/4096时钟。  我将模式设置为0。  这 将调制器时钟输出保持在 fclk/4、1/4096不再存在。   遗憾的是、格式引脚 需要悬空才能启用调制器模式。  为了使 ADS1271B 在调制器模式下运行、在格式引脚上不存在1/4096主时钟、我可以做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    检测悬空输入的一种常见方法是使用低频振荡器在内部驱动引脚。  根据您的测量结果、我非常确定器件是如何确定引脚状态的。

    此外、ADS1271似乎持续监控格式和模式引脚的状态、并且引脚状态的任何变化都会在内部改变运行模式。  如果您希望在调制器输出模式下运行、我认为没有办法禁用输出引脚上的此振荡器。

    数据表的第19页中有一条注释、说明了 C<100pF 和 R>10Mohm 的 MODE 和 FORMAT 引脚上的最大负载。  除了 IC 引脚垫、我假设您没有任何东西连接到电路板上的这个引脚。  您可以尝试添加一个小电容器来降低斜升速率;我不确定这是否会对您看到的辐射噪声有很大帮助、但它应该会有所降低。

    我将与设计人员讨论此问题、看看我是否遗漏了任何内容、并在明天的工作结束时向您提供最新信息。

    谢谢你。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    非常感谢您的回复。  

    感谢您的建议。  我们在 FORMAT 引脚上添加了一个47pF 电容、但遗憾的是、它没有改变1/4096信号形状、从而使该引脚辐射的信号显著下降(>2dB)。

    我们的应用 要求在调制器模式下使用 ADS1271B。  我将在 FPGA 中实现抽取滤波器。

    非常感谢您对此进行深入研究。  我期待您从设计人员那里获得任何其他信息。  如果您有时间、我有几个问题:

    1) 1)是否 可以 将低频时钟设置 为不同的分频值?  它似乎始终是主时钟的1/4096。  

    2) 2) 如果 FORMAT 引脚上的1/4096信号无法更改或 禁用、您有其他产品可以提供 与 ADS1271B 相同类型的6阶斩波稳定调制器。  我看到的是 ADS1201和 ADS1205调制器、但它们不能与之媲美。  ADS1274具有相同的调制器、但它太大。  你有什么建议吗?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1) 1)除了调整主时钟频率 CLK 之外、没有其他选项可用于调整任何内部时钟。

    2) 2) ADS1281 具有滤波器旁路选项。

    今天稍后、我将提供有关处理浮动输入的任何其他可能选项的更新。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    再次感谢您的回答。  非常感谢您能快速回复我。  

    我查看了 ADS1281。  我喜欢这样一个事实、即调制器模式不依赖于 ADS1271中的检测电路、但它只是一个四阶调制器、并且封装尺寸对于我们的外形来说有点大。

    我们还将继续在最终解决这个问题。  如果 您不介意、我还有另外几个问题要问:

    1) 1) 我们观察到、我们可以使用 第二个时钟对格式引脚时钟进行过驱。  我们可以将其过驱1/4096的+/-700Hz、它 仍将保持调制器模式。  调制器在这种状态下似乎工作正常。  您是否知道我们不应过度驱动格式引脚时钟的任何原因?

    2) 2)   我们计划在不久的将来购买这些 ADS1271B 组件中的20000多个、以支持我们的项目。  TI 是否能够创建 具有 ADS1271B 功能 的定制组件、而不会将1/4096时钟放置在 格式引脚上?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我就 Hi-z 检测电路与设计人员进行了交谈。 此设计要求振荡器波形与内部分频时钟同步。 存在一些误差的空间、但从未对其进行过分析。 使用外部振荡器最终可能导致器件暂时从调制器模式更改为 SPI 或帧同步、然后返回调制器输出。

    高阻态检测功能的内部逻辑是硬编码的、需要对裸片进行更改。 没有可用于更改此函数行为的特殊配置模式。 自定义设备不是可行的选项。

    我有几个问题。

    1. 是导致系统问题的噪声幅度、还是特定频率? 您可以通过更改主时钟频率来更改频率、因为振荡器是主时钟输入 CLK 的分频版本。
    1. 这是电路板布局问题吗? 您是否有任何东西连接到物理引脚、而不是板焊盘? 这些引脚附近是否布置了任何敏感的电路板走线? 您可以尝试切断器件的引脚、以进一步减少耦合或辐射进入电路板。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    再次感谢您的回答。  

    我感到失望的是、没有可用于更改格式引脚功能行为的特殊配置模式。  

    您的问题答案:

    1) 1)是的、噪声的幅度会导致我们的系统出现问题。  我们可以通过更改主时钟、 但是、ADS1271B 主时钟的调制器最大频率不允许我们将 ADS1271B 在调制器模式下格式引脚上生成的音调移动到系统中未显示的位置。  1/4096主器件时钟分频比太大、无法克服。

    2)  2)否、这不是电路板布局问题。  此问题与来自 FORMAT 引脚的辐射音调直接相关。  我们已经完成了多项工作来确定是否可以降低来自格式引脚的辐射噪声。  我们已切断格式引脚上的上拉迹线、以便从帧同步模式更改为调制器模式、我们已在焊盘上放置 Kapton 胶带、使辐射噪声来自格式引脚、 我们已完全移除格式引脚并使用箔覆盖了微突、以减轻引脚辐射的噪声。  前两次尝试未能显著改善 EMI。  最终的尝试确实导致了显著的改进、但需要移除整个引脚。  我们将在明天以箔片的方式覆盖组件主体、以尝试进一步抑制辐射噪声。

    非常感谢您的帮助。  我们将在明天再尝试几种方法来降低来自格式引脚的噪声。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我们将在最后继续尝试不同的方法  拆下格式引脚并在接地箔片中覆盖外露的微突和元件主体、可获得更好的结果。  但修改需要大量的时间和精力。  另外还有几个问题:

    1) 1)数据表指示 在 调制器模式下运行时、DIN 引脚应连接到 DVDD。  我一直在这么做。  今天、我将其设置为 GND、似乎没有什么不同。  DIN 引脚在调制器模式下具有什么功能?  

    2) 2)   您是否有 其他建议或尝试的事情?  是否有跟进我昨天晚上的回答?  

    3) 3) 您能否向我提供销售联系人的信息?

    谢谢、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    据我所知、MODE 和 FORMAT 引脚的辐射噪声在过去从未成为问题。  早期客户遇到电路板电容过大的问题、这就是为什么我们更新了数据表、在设置为 hi-z 时、要求此引脚上具有 C<100pF 和 R>10Mohm 的负载  

    我无法深入了解任何详细说明在调制器模式下 DIN = DVDD 要求的信息。  如果我们确实找到了一些东西、我会将其传递给大家。

    我一直在与同事讨论这一点,而在这一点上,唯一的另一项建议是使用一个你已经在考虑的盾牌。

    我将联系现场销售团队。  他们是否可以通过您注册 my.TI 帐户时使用的电子邮件地址与您联系?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    谢谢。  我将继续研究有助于纠正 ADS1271的辐射噪声情况的任何因素。  如果您确实知道数据表为什么要求将 DIN 引脚连接到 DVDD、请告诉我。

    是的、请随时 将销售信息发送到我的 TI 帐户中的电子邮件地址。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我有两个问题。  如果您今天能够再次与我取得合作  、我们将不胜感激。

    1) 1) 我仍未收到 TI 销售代表的意见。  您能否提供该信息或指导他们尽快通过电子邮件联系我?

    2) 2) ADS1271 (非 B 级器件)  在其设计中是否存在1/4096主时钟、 但只是没有输出到格式引脚?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1) 1) 我相信您今天与当地的 TI 销售联系人进行了交谈。

    2) 2) 非 B 级 ADS1271使用与 ADS1271B 相同的电路。  如果您悬空该引脚、您将看到1/4096主时钟。

    我不记得您是否提到了 DVDD 引脚上使用的电源电压。  如果您使用的是3.3V、则可以将此电源电压降低至1.8V、从而减少浮点引脚上的辐射。  当然、这需要您的处理器接受1.8V 逻辑电平并支持。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您能很快回来。

    我今天没有与销售联系人交谈、但 我的同事明天就与 TI 召开了一次会议。  我不确定他过去与 TI 联系的含义是什么。  

    了解非 B 级是很好的。  这是有用的信息。

    我们 目前 在 DVDD 上使用1.8V 电压。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将关闭这个 E2E 主题。  如有其他问题、请直接联系我。

    此致、
    Keith