This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:输出折叠

Guru**** 2690235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832592/dac121s101-output-collapsing

器件型号:DAC121S101

您好!

我们有这个部件、为在32k 和64k 之间以7kHz 的频率切换的负载提供3.3V 电压。

它在第一分钟左右的时间内表现完美、但随后输出在~200ms 的时间内下降至零。 如果我们将新值重写到 DAC、则输出可以恢复、但随后它将再次崩溃。 无需进行下电上电。

有什么想法可以在这里做什么? 谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否分享这方面的原理图? 在该事件期间、电源看起来是什么样的? 它会暂时崩溃吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    下面是电源(绿色)和 DAC 输出(浅蓝色)的示波器捕获。

    我已私下向您发送了原理图片段。

    请告诉我您的任何建议或您可能需要的其他建议。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在原理图中看不到任何可以执行此操作的东西、但值得注意的是、您共享的原理图中未显示 DAC 本身。 在此期间、SYNC 引脚的状态是什么? SPI 接口中是否可能存在数字串扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将很快向您介绍原理图的其余部分。

    我们已经检查了/SYNC 引脚、它在整个问题持续期间保持高电平。

    更新了:客户在 DAC 输出端连接了单位增益运算放大器缓冲器、这解决了问题。

    DAC 的输出缓冲器无法驱动低电流但如此开关负载的任何原因是什么?

    是否可以尝试在 DAC21S101评估板上复制此负载?

    谢谢!

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为这不一定是输出缓冲器的问题。  我的理论是、发生了以下两种情况之一:

     1、开关会在数字线路(特别是时钟)上产生干扰、导致器件锁存代码0x0000。 尽管缓慢放电使我认为器件处于断电模式。

    2.负载导致电源干扰、最终导致 POR 事件。

    我可以看到我是否有 EVM 对此进行测试、但如果这是这两个问题之一、那么如果没有相同的布局、则很难重现

    鉴于输出缓冲器似乎可以解决该问题、因此我认为理论2可能具有更大的可能性。

    请尝试以下实验:

    我的问题是您共用的并联稳压器电路只有大约22mA 的电流能力、因此如果电路中有任何其他具有瞬时电流的电路、我们可能会使电源崩溃(尽管非常短暂)。 您共享的范围快照具有相当宽的时域(40ms/div)。  您能否尝试使用范围监测 VDD 电源、该范围在电源电压降至~3V 以下且刻度约为1us/div 时会触发?

    此外、我们可以尝试 使用外部电源来提供 DAC 的 VDD/REF 电压、并查看是否可以重复该故障。  

    是否有其他模块由 VDD3V3A 和 VDD3V3D 供电?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的所有建议。

    客户仍在等待尝试、但他们的时间被其他地方拖了。

    我现在要关闭这个线程。

    此致、
    Ryan B.