This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:5V 单电源和负输入电压?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834897/ads131e04-5v-single-supply-and-negative-input-voltage

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件: OPA333

你(们)好。

我们计划使用 ADS131E0x 或 A0x。

我们有一个介于-4V 至+4V 之间的单端信号进行转换。

为了将此信号转换为全差分 ADC 输入、我们将使用差分放大器(请向我发送您的建议)。

该差分放大器应将-4V 信号转换为-4V@INxP 和4V@INxN;将+4V 信号转换为4V@INxP 和-4V@INxN。

以下配置是否可以实现这一点?:

AVDD = 5V (单电源)
AVSS = 0V (GND)
内部基准工作电压@ 4V

这样(使用单电源)模拟输入有可能变成负电压?

感谢你的帮助。

此致、Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maik!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    我们为 ADS131E04提供的定期支持人员将与家人一起享受漫长的劳动节周末、并将于9月3日星期二回到办公室。  同时、我想告诉您、ADS131E04的输入信号不能低于 AVSS 或高于 AVDD 超过300mV (请参阅 数据表中的第7.1节) 因此、您需要对信号进行电平位移和衰减、以适应 ADC 的输入范围。  如果 您愿意、您可以将信号保持在 INxP 的单端配置中、并向 INxN 施加静态直流电平  您必须使用哪种电压轨进行前端信号调节?  这将有助于我们 为您的应用推荐放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的帮助!

    在第7.3节(建议运行条件)中、编写了以下内容:
    Vin =-Vref 至 Vref
    因此、我认为 Vin 可以得到-4V。。。

    尽管如此、我的单端信号介于-4V 至+4V 之间、现在我必须将其转换为:
    -4V 信号至0V@INxP 和4V@INxN 和
    4V 信号至4V@INxP 和0V@INxN

    也许您可以向我推荐 TI 的差动运算放大器驱动器?

    谢谢你。

    此致、Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik、



    有很多不同的方法可以将输入信号从±4V 电平转换为0V 至+4V。 但是、以下是使用单个5V 电源的一种可能适合您的方法。

    您可以从 OPA333构建差分放大器、将等效增益设置为0.5。 这需要四个精密电阻器。 下面是一个小原理图。



    对于测量、请将 AINN 连接到2.5V、将 AINP 连接到运算放大器的输出端。 如果输入从-4V 变为+4V、则运算放大器的输出从0.5V 变为4.5V。 在负输入设置为2.5V 的情况下、ADC 测量-2V 至+2V 的信号。

    需要记住的一点是、该电路的输入阻抗有点低、因此您的传感器需要是高阻抗输出。 根据您使用的数据速率、带宽也可能会有点低。 如果是这种情况、我不确定您希望使用哪种替代运算放大器。 不过、我会考虑具有低失调电压和宽共模输入范围的运算放大器。 由于运算放大器输入需要跨越较大的输入范围、因此您可能会寻找具有轨到轨输入和输出的器件。

    我简要介绍了该原理图、但如果您有兴趣、您需要自行评估该原理图、看看它是否适合您的电路。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。