This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:我使用 dac8822将数字信号转换为模拟信号,来自 ads8584的数字信号、但我无法获得正确的模拟信号。

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831346/dac8822-i-use-dac8822-to-converting-digital-signal-to-analog-signal-the-digital-signal-from-ads8584-but-i-can-not-get-right-analog-signal

器件型号:DAC8822

我使用 dac8822将数字信号转换为模拟信号,来自 ads8584的数字信号、但我无法获得正确的模拟信号。

我输入正弦波并使用 ads8584将其转换为数字信号、该数字信号直接提供给 DAC8822、但 DAC8822的输出波形是方波、它与输入正弦波的频率一致、可以根据输入进行更改。

我想知道为什么以及如何恢复到正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我有几个问题:

    1.谁在驱动 SCLK?

    2.如果您从 ADC 读回、如何将其作为写输入馈送到 DAC?

    3.您能否提供 SPI 波形的示波器截图?

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 FPGA 将 ADC 读取数据发送到 DAC、并保持时钟同步。

    这是一个没有 SPI 信号的16位并行 DAC。 但是、我有模拟信号的示波器屏幕截图、如果您需要、我可以上传它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。 我在并行接口上的错误。 您可以上传波形捕获吗?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Protel_2B00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Protel_2B00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。 看起来只有 MSB 线路在切换。 您能否监控 DAC 附近的所有数字线路?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对范围捕获有任何更新?

    此致、

    Uttam