This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:斩波模式开启时、连续转换中的有效数据速率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831652/ads1262-effective-data-rate-in-contiuous-conversion-with-chop-mode-on

器件型号:ADS1262

你(们)好。

我打算并联运行两个 ADS1262。 两者均应使用通用外部时钟以50SPS 的速率进行转换(7.373MHz 源自 FPGA -是的、而非确切的7.3728MHz)。 为了让其他测量 以已知相移的相同采样率运行、我 实施了一个计数器、在147'456个时钟 周期后触发所有其他测量 (数据表中的表8:抽取率8*64*288)、以获得完全相同的数据速率。

现在问题是:数据表第9.4.12章

'由于数字滤波器在反向输入后达到稳定所需的延迟、斩波模式数据速率小于标称数据速率、具体取决于数字滤波器阶数和编程的稳定延迟。'

我的设置非常好-只要禁用斩波模式-这不是一个选项。

是否有任何人(可能是 TI 内部人员)可以为我提供精确的数字(最好是#fclk_cycles 或我们) sinc1、sinc2、sinc3和 sinc4如何影响数据速率? 因此、我可以更正 FPGA 设计中的计数器。

谢谢、致以诚挚的问候

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我正在研究这一点、但需要一天或两天的时间来咨询我们的设计团队以了解更多信息。 我不确定是否能够在合理的时间内获得每种模式的这些信息、那么您最感兴趣使用的数据速率和模式是否有一些不同?

    我强烈考虑使用/DRDY 信号来触发其他测量。 有效数据速率将根据数字滤波器类型、数据速率和转换开始延迟而变化。 因此、使用硬件中断触发这些辅助测量可能更容易、并且不必继电器计时参数、该参数将需要根据 ADC 设置进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。 我同时进行了一些测量、因此我可以提供更精确的数据。

    连续转换和斩波仍然是必需的。 现在设置 Sinc1、因为其他滤波器会创建更多的转换时间。

    在转换启动延迟设置为0us 的情况下、我发现采样时间等于150'063 * tclk。 这将导致20.35ms。 这对于我们的应用中产生的数据速率是可以接受的。  

     因此、对于斩波模式、"第一个转换延迟"也会继续用于后续连续转换-对吗?

    - 只要我没有设置 START DELAY >0us、转换时间就只取决于找到的#cycles (150'063) 和 fclk -正确吗? (这将允许我保留我的"反解决方案")

    -如果我需要增加启动延迟:开始延迟数不会与 fclk 直接相关-正确吗? (我假设涉及一些模拟电路-这将迫使我使用/DRDY 作为触发器、正如您所建议的...)

    我尝试 不使用 /DRDY 作为触发器、因为其他测量不应依赖于 ADS1262上的成功测量。 在这种情况下、需要一个额外的监控电路和一个"备用触发器"。 可能-但不喜欢。

    希望有人回答我的问题。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我能够为所有 SINCx 滤波器收集有关转换延迟的信息。 下面是一个将转换延迟显示为 fCLK 周期数的表、另一个以 fCLK 周期显示转换开始延迟的表:

    您在50SPS 的10*tclk 范围内,SINC1滤波 器转换延迟!

    关于您的其他问题:

    [引用 user="Simon Steinegger"]因此、对于斩波模式、"第一个转换延迟"也会保留以用于后续连续转换-正确?

    正确、每次交换输入时、数字滤波器复位并开始新的转换。 因此、持续数据速率将由 TD (STDR)+延迟确定。

    作为上述数据的示例、如果您使用60 SPS 数据速率、SINC1滤波器和2.222ms 的斩波延迟、则有效速率(忽略第一个转换延迟)将为125、496 + 16、384 = 141、880个 fCLK  周期、 或大约(7.373MHz/141,880)= 51.96SPS。

     

    [报价用户="Simon Steinegger">只要我没有设置开始延迟>0us、此转换时间仅取决于找到的#cycles (150'063) 和 fclk -正确吗? (这将允许我保留我的"计数器解决方案")

    正确。 如上例所示、增加额外的转换启动延迟将降低有效数据速率。 但是、既然您知道与每个数据速率和延迟相关联的 fCLK 周期数、那么您应该能够确定任何组合的数据速率(不包括 FIR 滤波器、因为我目前没有这些数字)。  

     

    [引用 user="Simon Steinegger"]-如果我需要增加启动延迟:开始延迟数与 fclk 不直接相关-正确吗? (我假设涉及一些模拟电路-这将迫使我使用/DRDY 作为触发器、正如您所建议的...)[/引述]

    转换开始延迟与特定数量的 fCLK 周期相关(见上表)。 数据表未显示足够的有效位数、无法准确计算这些值。

     

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    很抱歉耽误你的回答-我在度假。

    你的答案正是我所希望的。 这 大大增加了我对当前解决方案的信心。 尽管我必须对10*tclk 的差异进行一些测试...

    此致 Simon