This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:ADS4222EVM 输入问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222EVM, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830447/ads4222-ads4222evm-input-questions

器件型号:ADS4222

尊敬的团队:

我对 ADS4222EVM 的使用有三个问题、您能在这些问题上提供帮助吗? 谢谢你。

我使用了 ADS4222EVM+ TWS1405EVM 并使用 HSDC pro 来捕获输入信号。

当我输入数据时:

输入放大器:-50dBm;频率:1MHz、J6

时钟源:J19时为61.44MHz

我可以获得良好的 FFT、但代码具有一些峰值、如下图所示。 我可以知道原因吗?

2.当我进行进给时:

输入放大器:-40dBm;频率:1MHz、J6

时钟源:J19时为61.44MHz

FFT 真的很糟糕、它看起来输入信号已饱和。 但我在数据表中看到了 ADS4222的输入规格可以馈入2Vpp 输入信号。 为什么 ADC 输入饱和至仅-40dBm?

3.如果我想输入1kHz、如何修改 EVM?

因为1kHz 输入将由 WBC1-1滤除。

我想我可以修改 EVM 上的以下设置以馈送1kHz。 如果这是正确的或缺失的、请告诉我。

  • 将 T1引脚1短接至 PIN6、引脚4短接至引脚3。
  • DNI R119和 R123。
  • 在 R120和 R129处放置0hms。
  • 在 R19和 R42处放置50欧姆电阻

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    在 ADS4222 GUI 中、必须将数据格式更改为偏移箱。 默认情况下、GUI 会将其设置为2的 Comp.

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    如果您计划使用板载放大器、则必须执行您提到的所有步骤、并为 R131和 R132添加0欧姆电阻器、然后移除 R143和 R141。 您还必须将 JP4上的分流器从引脚2-3移到1-2、以便为放大器加电。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的回复。 我仍有一些问题、请帮您检查一下。 再次感谢。

    1.您是不是说输入信号饱和的原因是 GUI 中的数据格式设置错误?

    2、我们针对 ADS4222的 INL 规格(数据表 P17)的测试设置是什么?

    我们是否可以在放大器上使用来测试直流线性?

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    对于#1、是的。

    对于#2、我不知道答案。

    对于#3、是的、但高分辨率 DAC 可能是更好的选择。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢你的帮助。 我的客户按照以下列表中的建议修改了 ADS4222 EVM 电路、以测量 斜坡源(频率100KHz 和振幅+5dBm、偏移0VDC)。 但它们无法从 ADC 获取所需的波形。 我们尝试输入直流电、但我们发现它已被 C11滤除。 在 EVM 原理图中、我们怀疑无论直流还是100kHz、输入信号都将由 C11、C13、C51滤除。 您可以在所附的 ppt 中看到波形以获得更多详细信息。

    由于我的客户的应用需要测量直流和低频输入信号、您能否告诉我们、我们还应该在 EVM 原理图中修改哪些内容来满足我的客户要求? 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../20190906_5F00_ADS4222-lower-frequency-and-DC-issue.pdf

    --------------------------------------------------

    1. 将 T1引脚1短接至 PIN6、引脚4短接至引脚3。
    2. DNI R119和 R123。
    3. 在 R120和 R129处放置0hms。
    4. 在 R19和 R42处放置50欧姆电阻
    5. 为 R131和 R132添加0欧姆电阻器
    6. 移除 R143和 R141
    7. 将 JP4上的分流器从引脚2-3移到1-2、以便为放大器加电

    --------------------------------------------------

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    客户还需要将 C13和 C66替换为0欧姆电阻器。 似乎他们错过了这个机会。 否则、信号仍为交流耦合。  

    此致、

    Jim