This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:&#39之后的无效数据;SHORT#39;断电3秒

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2556, OPA2376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830711/tlv2556-invalid-data-after-short-power-down-of-3s

器件型号:TLV2556
主题中讨论的其他器件: OPA2376

尊敬的团队:

客户告知 TLV2556有问题。

在他们的系统中、他们注意到当器件再次启动时、断电周期为3s 会导致错误的数据采样。 如果断电是4S、就看不到任何问题。 读取测试通道可在两种情况下提供正确的值。

系统使用外部基准、ADC 使用默认值。 通信从将 CFGR1写入0x0030开始(选择通道0、16位长度、MSB 优先、单极二进制)。

您能否提供我们需要检查的内容、以及您对我们可以验证的器件启动/加电有什么想法?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

(P.S.:我们通过电子邮件向 Art 提供了原理图和示波器图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否验证基准和相关的模拟输入电路在3秒与4秒电源周期之间是否也完全断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅故障下电上电期间绘制的示波器图、其中显示 VCC 和基准在前0.8s 内断电。 所有 ADC 输入由有源滤波器驱动、OPA2376由相同的3V3电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我对 MISO 仍然看起来像它在序列结束时试图在那里驱动高电平感到有点惊讶-我在 Martin 发送的一些图上看到了这一点。  GaN 您确切地描述了损坏数据在接收端的样子吗?  您是否在某处遗漏了 SCLK 周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal 和 Martin、

    这里有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    所有信号均在相应组件的输入端测量。 信号中不存在有源组件、仅限串联端接。 此外、测试通道证明通信成功。

    请参阅以下批次图(所有这些图均来自 ADC 返回无效值的一次采集)。 请原谅放大图中没有标签、波形的顺序与概述相同。

    1.通电概述

    2.第一个事务、第一个字(完全基准测试通道[CH13])、接收到正确的数据(0xFFF +填充):

    3.第1次传输、第2个字(CH0)、接收到不正确的数据(0x005 +填充):

    4.第1次事务、第4个字(CH2 -我们知道这里的输入为1.8V)、接收到不正确的数据(0x004 +填充):

    第1个事务、第13个字(参考/2)、接收到正确的数据(0x7FF +填充):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我给 Martin 发了一条笔记、建议我们都打电话来解决这个问题。  请告诉他您的空房情况。