主题中讨论的其他器件: OPA2376
尊敬的团队:
客户告知 TLV2556有问题。
在他们的系统中、他们注意到当器件再次启动时、断电周期为3s 会导致错误的数据采样。 如果断电是4S、就看不到任何问题。 读取测试通道可在两种情况下提供正确的值。
系统使用外部基准、ADC 使用默认值。 通信从将 CFGR1写入0x0030开始(选择通道0、16位长度、MSB 优先、单极二进制)。
您能否提供我们需要检查的内容、以及您对我们可以验证的器件启动/加电有什么想法?
谢谢、致以诚挚的问候
Martin
(P.S.:我们通过电子邮件向 Art 提供了原理图和示波器图。)