This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5574:如何检查 DAC5574工作正常?

Guru**** 2987670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832042/dac5574-how-to-check-dac5574-work-normal

器件型号:DAC5574

你(们)好,先生  

我们是否可以知道如何检查 DAC5574的工作是否正常?

我的客户申请如下:

I2C CLK=100KHz

器件 ID 有一个 ACK、但输出 VOUTA / D 根本没有信号、信号如下。 是否可以提供示例代码参考(我们要测试 DAC5574的代码可以输出波形、如下所示)。

                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈

    您能否描述用于尝试更新 DAC 的完整命令序列? 有多种方法可以完成此操作、因此我希望检查命令以确保正确完成此操作。

    从原理图的角度来看、器件相当简单、原理图看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的 PIC 工程师已关闭、现在无法提供您所需的一切。 但是、我们需要尽快解决此问题。 您能否先提供 Verilog 的示例代码进行检查?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅随附的文件。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    框架结构看起来是正确的、但我认为文本缺少一些细节。 I2C 帧应包含一个起始条件、器件级地址字节、一个控制字节、然后是以 MS 字节和 LS 字节为单位进行分频的16位数据。

    我想讨论的主要问题是写入器件的确切内容。 第14页显示了控制字节的位字段定义、其中 MSB L1和 L2控制 DAC 的更新机制。 您将看到、某些更新模式实际上会在不更新输出(L1 = 0和 L0 = 0)的情况下更新 DAC 的临时内部寄存器。 为了使 DAC 输出在写入 L1/L0后更新、应将 L1/L0设置为01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    该问题已解决~~

                              令人很烦