主题中讨论的其他器件: ADS1205
大家好、我使用与 ADS1205配对的 AMC1210芯片来测量变压器(旋转变压器)的旋转角度。 我有以下问题:
1) 1)我能否获得 AMC1210芯片的初始化顺序。
2) 2)能否获取 AMC1210与 STM32 SPI 的交互。
3) 3)在测量寄存器 AMC1210中存储的数据的最大值时、通道1的值与通道2的值始终不同。 在这种情况下、向通道提供相同的信号。 它可能与什么相关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我使用与 ADS1205配对的 AMC1210芯片来测量变压器(旋转变压器)的旋转角度。 我有以下问题:
1) 1)我能否获得 AMC1210芯片的初始化顺序。
2) 2)能否获取 AMC1210与 STM32 SPI 的交互。
3) 3)在测量寄存器 AMC1210中存储的数据的最大值时、通道1的值与通道2的值始终不同。 在这种情况下、向通道提供相同的信号。 它可能与什么相关?
您好 Vadim、
欢迎来到我们的 e2e 论坛! 对于您的查询:
1) 本 应用手册介绍了适用于旋转变压器应用的 AMC1210的基本设置。 最好配置所有寄存器、然后在最后一步启用 MFE 位。
2) 如果您要求提供与 STM32处理器配合使用的示例代码、恐怕我们没有任何东西可以与您分享。 如果您询问处理器的 SPI 端口是否可与 AMC1210配合使用、我怀疑可以、您需要查看 SPI 模块的时序详细信息、并将其与 AMC1210的时序要求进行比较。
3) 我不知道您是如何配置 AMC1210的、但假设所有寄存器都是以相同的方式配置的、并且对通道1和2应用完全相同的位流和时钟、则两个滤波器模块的结果应该几乎相同。
Спасибо!
вы можете проверить μ A、что моя инициализация правильна ACM1210 μ A:
1)Заполните шаблон словами μ F。
2)Напишите 0x19 => 0x41
3)Напишите 0x1b => 0x1EC3
4)Напишите 0x01 и 0x07 => 0х00 μ A
5)напишите и бит 0x08、0x02 => 0xF7C
6)Напишите и 0x03 0x09 => 0x70F
7)напишите 0х06 и 0x0c => 0х00 μ F
我可以使用此设置来初始化 AMC1210吗?