This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:不带应用程序的直接编程接口

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831625/adc32rf45evm-direct-programming-interface-without-app

器件型号:ADC32RF45EVM

大家好、

我的客户正在使用 我们的 ADC32RF45EVM + TSW14J56EVM、他们想知道是否有方法 可以将其直接连接到我们的 C++测试套件以实现自动化?  是否有可用的 API 文档和/或库? 即 EVM GUI 使用哪些方法与电路板通信、设置必要的寄存器等?

期待您的意见

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    有关 HSDC 专业 版(TSW14J56EVM)自动化手册和示例、请参阅 HSDC 专业版安装文件夹中的文件:

    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples"  

    我们不支持 ADC32RF45EVM GUI 的自动化。 但可以直接使用 C++对 ADC32RF45EVM 上的 FTDI 芯片(USB)进行编程。 请参阅 FTDI 网站。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您对本调查的回复。

    我的客户已经知道 HSDC Pro Automation DLL、他们还意识到需要 DAC3XJ8X GUI 来对 DAC 进行编程、他们也会对其进行评估。 它们总共将在后台运行三个程序、其中只有一个程序可以由测试套件进行某种程度的控制。 他们还注意到、程序似乎是使用 LabVIEW 创建的、他们认为自己可以弄清楚接口。 如果我们可以 为其提供 LabVIEW 项目/VIS、以创建 HSDC Pro、ADC32RFxx EVM GUI 和 DAC3XJ8X GUI 的可执行文件、是否可能?

    期待您的回复。

    此致、
    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是否也可以对器件 GUI 使用自动化 VIS? 这将使他们能够自动执行 GUI 寄存器写入和读取。  

    我们无法共享 LabVIEW 项目、因为它具有许多 TI 特有的架构实施并且文档编写很复杂。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好、感谢您迄今为止的回答!

    关于您的问题:"客户是否也可以对器件 GUI 使用自动化 VIS? 这将使他们能够自动执行 GUI 寄存器写入和读取。"

    是的、如果这是您的意思、我们很乐意直接读取/写入 EVM/ADC/DAC 寄存器。 这种情况应或多或少允许自动执行、尤其是当前仍通过 GUI 手动完成的设置过程。 如果您能为我们提供这样的可视化、我们就可以查看并希望从中了解如何推进。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    在安装了 AFE32RFxx EVM GUI 的计算机中、您可以在下面的文件夹中找到自动化 VIS。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC32RFxx EVM GUI\Automation Function API

    此致、

    Vijay