This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:交错总线模式运行

Guru**** 2915600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832353/dac5687-interleave-bus-mode-operation

器件型号:DAC5687

您好!

我想问有关交错总线模式的问题。 假设没有内插可使事情变得简单。 我认为操作大致如下。 我的理解是否正确?

CLK1频率比 DAC 采样频率快2倍。

内部生成的用于接收数据输入的两个时钟。 这些时钟的频率为0.5xCLK1、且相移为180度。

来数据被锁存在0.5xCLK1频率时钟之上、所以交错运行是可以实现的。

图50、如果多路复用器选择 B 侧、我们想知道在 DACA 中输入了哪些数据、但未选择该时序 A 侧。 我想上面的操作是这样的、前面有一个数据。

我很抱歉要写皮肤白的。 我希望您能理解我想说的话。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    你有更新吗? 我认为我们不需要考虑不选择通道数据、对吧?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    在交错模式下、A 和 B 数据都只在 A 总线上。 在每个其他上升沿、A 数据或 B 数据被计时进入 DAC。 CLK1将是 DAC 采样率的2倍。 TXENABLE 或 QFLAG 信号可用于确定 第一个 DAC 数据字。  

    此致、

    Jim